This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR60471:MSP430FR60471和 MSP430FR6047之间的差异?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR60471, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/784712/msp430fr60471-difference-between-msp430fr60471-and-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR60471
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

您好!

MSP430FR60471和 MSP430FR6047之间的区别在哪里?

它是 MSP430FR60471和 UART 引导加载程序中的 IIC 引导加载程序还是 MSP430FR6047中的 IIC 引导加载程序、还是更多?

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    是的、IIC 和 UART 的引导加载程序是这些版本之间唯一的区别。

    MSP430FR60471:IIC 引导加载程序

    MSP430FR6047:UART 引导加载程序

    实际上、这是 MSP430微控制器的所有 FR5xxx/FR6xxx 系列中使用的通用器件编号拓扑。

    此致。。 Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很好、谢谢您 Shailesh、

    Fred