This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:将 AES 硬件加速器与 TI 网络堆栈整合在一起的软件示例 FFR

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/815333/msp432e411y-software-examples-ffr-incorporating-the-aes-hardware-accelerators-with-the-ti-network-stack

器件型号:MSP432E411Y

我们是否有关于将 AES 硬件加速器与用于 MSP432E411Y 的 TI 网络堆栈相结合的任何软件示例或应用手册?

我的客户看不到 AES 在哪个位置被启用/包含在堆栈中。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    SimpleLink MSP432E4 SDK 即将推出的版本(下周初)将集成 AES 硬件加速器和 mbedTLS、NDK (TCP/IP 堆栈)将使用它们来实现 TLS。

    以下 AES 驱动程序现已在文件夹./source/ti/drivers 中提供

    • aescbc
    • Aesccm
    • aesctr
    • Aesgcm

    在即将推出的版本中、其中一些驱动程序将与 mbedTLS 集成以实现硬件加速。

    谢谢、

    SAI