This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5132:STM 系列处理器可替换为 MSP430F5132IDA 处理器

Guru**** 2537730 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5132, MSP430FR2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/783421/msp430f5132-wich-porocessor-from-family-stm-can-replace-with-processor-of-msp430f5132ida

器件型号:MSP430F5132
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2422

你(们)好  

STM 系列的处理器可以替换 为 MSP430F5132IDA 的处理器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    MSP430F5132是否有任何功能无法满足您的要求?
    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是
    事实上,该处理器在我所在国家/地区的市场上不可用。
     因此、我想用另一种类型替换它。 (pic _arm_stm)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    其他 MSP430呢? 例如 FRAM 严重?
    很抱歉、我只能提供有关 TI MCU 的一些建议。

    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,如果我想将 MSP430F5132替换为其他 MSP430系列,那么我要切换另一种类型吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要什么外设?
    存储器怎么样?
    我建议使用 MSP430FR2422。

    伊斯天