This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS430RHB32A:最高工作温度

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/814179/msp-ts430rhb32a-maximum-operating-temperature

器件型号:MSP-TS430RHB32A
主题中讨论的其他器件: MSP430I2040

大家好、

请帮助我回答客户的以下问题、非常感谢。

您能告诉我们 MSP-TS430RHB32A 的最高工作温度(温度)吗? 我检查了文档、但找不到描述。 目前正在对 MSP-TS430RHB32A 进行温度测试、但在80°C 下运行2到3小时时停止的现象已经发生多次。 在恒定温度浴中只有电缆和基板。 芯片本身在高达105°C 的温度下似乎是可行的、MSP-TS430RHB32A 我想知道它是什么。 此外、评估时的程序每16ms 执行一次 AD 转换、并通过 UART 输出。

此致、
TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    让我确保我理解您的问题。  您在问 MSP-TS430RHB32A 目标开发板的最高温度是多少? (此处所示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lehman、

    是的、这是我的问题。

    我的一位客户正在对 MSP-TS430RHB32A 进行温度测试、但 他遇到 一个问题  、即 AD 转换每2或3小时停止多次。 因此、他想知道 最高温度是 针对 MSP-TS430RHB32A的。

    此致、
    TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    我将咨询 EVM 团队、但我不确定我们是否为 EVM 板本身提供了最高工作温度。 可能需要一天或两天的时间、但我将看到我可以发现的内容。   

    他们看到的问题是什么?  他们使用的是什么器件?   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    EVM 团队已通知我、所有 MSP EVM 均设计为在室温下使用和验证概念。  任何超出此范围的东西都没有被定性或保证。   

    对于此类极端温度测试、建议客户开发自己的应用板。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    感谢您的回答。 但我的客户还有另外一个问题。
    请给我们一些建议吗?

    通过在这里进行研究、由于增益设置在程序停止时复位、我认为 MCU 可能已经重新启动。
    我们正在研究3.3V 电源等外部因素以及 MCU 的内部因素、但原因尚未确定。
    您能告诉我什么可以被视为 MCU 重启的原因吗?
    作为 MCU 的运行、AD 转换 AI4ch 和内部温度并通过 UART 输出的操作每隔16ms 执行一次。

    此致、
    TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    我假设客户使用的是 MSP430I2040器件。  复位可能有许多原因。  可以是 BOR、POR 或 PUC。  系列用户指南 :http://www.ti.com/lit/ug/slau335/slau335.pdf 的第1章定义了所有复位原因 

    一些常见原因:

    • RST 引脚
    • VCC 欠压
    • SVS  
    • 受保护区域故障访问  
    • 闪存密码失败
    • WDT 定时器
    • 从 LPMx.5中唤醒

    您可以在复位后尝试读取中断标志寄存器、看看是否有任何原因提示、但我不确定这是否会有所帮助。   

    谢谢、

    JD