This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:速度值不变继续

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/813442/ccs-msp430g2553-velocity-value-not-change-continues

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经与旋转变压器一起做了一些工作。 现在、我必须尝试通过 SPI 通信读取旋转变压器速度我的旋转变压器速度寄存器12位值、它们可以存储二进制补码有符号值、现在我的最终值是 "4095" (没有计算 RPM 计算待定) 他们已固定了这个值、我继续旋转分解器、但该值不会改变我们可以做的事情?  我的角度在旋转变压器上变化正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yash、

    我不完全理解这个问题。  您的旋转变压器是否无法提供正确的信息?  我不确定什么是旋转变压器、它是 TI 器件吗?   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    您是否能够解决您的问题?  我现在要关闭这个线程。   

    谢谢、

    JD