请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已经与旋转变压器一起做了一些工作。 现在、我必须尝试通过 SPI 通信读取旋转变压器速度我的旋转变压器速度寄存器12位值、它们可以存储二进制补码有符号值、现在我的最终值是 "4095" (没有计算 RPM 计算待定) 他们已固定了这个值、我继续旋转分解器、但该值不会改变我们可以做的事情? 我的角度在旋转变压器上变化正常。