This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:MSP430F5437A 是否受到安全流程的保护、不受修改?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5437A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/814820/msp430f5437a-is-msp430f5437a-protected-from-modification-by-secured-process

器件型号:MSP430F5437A

您好!

我将在商业产品中使用此器件(MSP430F5437A)。

我在 MSP430 BSL 中找到了以下信息。

如果通过禁用 JTAG 来保护器件、仍然可以使用 BSL。 MSP430 MCU
通过 BSL 的存储器受到 BSL 密码的保护、不会被滥用。

MSP430F5437A 的这一特性能否涵盖以下问题?

- 保护闪存不受生产阶段后的任何外部读取或修改的影响

- 未在生产阶段修改或覆盖

- 没有从交替代码源开始的芯片选项  

谢谢、HJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HJ、

    如果 JTAG 被禁用、访问 MCU 存储器的唯一方法是提供正确的 BSL 密码。 如果给定了不正确的 BSL 密码、FRAM 存储器将被擦除。 这是否能回答您的问题?

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 感谢您的回答。  

    此外、如果我禁用 JTAG、我认为它会阻止器件运行交替代码而不是原始代码、因为没有密码、任何人都无法刷写任何程序。

    此致、HJ

    芯片是否可以从交替代码源开始