This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:MSP430F6779上的电压 THD 读数不稳定

Guru**** 2550960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/813909/msp430f6779-unstable-voltage-thd-reading-on-msp430f6779

器件型号:MSP430F6779

您好!

我评估 MSP430F67791 SoC 的电压 THD 测量。

仅出于测试目的、将同一个单相电压电源连接到 EB (评估板)的所有三个相位输入上、所有三个项目按建议的顺序重新编译、并将应用上传到目标。

我使用 GUI 观察测量结果。

虽然 RMS 和基波电压以及频率读数相当稳定-显示在绿色背景上-电压 THD 读数波动很大。 我希望 通过不同的仪表测得的 V_THD 稳定读数大约为2.2%、但电动汽车读数会跳转。

您是否熟悉此 EB 的这种行为?  如果是、您建议改用什么?

如果不是-您能帮助我们修复我的设置吗?

此致、

Alex

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细博文。 您是应用任何谐波还是仅应用基波? GUI 中显示了哪些电压 THD 和电流 THD 值?

      首先、您可以参阅《用于能源监控的总谐波失真测量》用户指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冬季、

    感谢您的回复。

    我连接了一条常规电力线(交流220V、50Hz)。 线路上没有负载、因此电流读数无关紧要。

    我获得的 V_RMS 和 V_fund 读数相当稳定、约为236V、而 V_THD 读数从0跃升至3%。

    使用 Fluke THD 仪表、我测量2.2%V_THD、读数稳定。

    我附上了 GUI 的视频截图以进行说明。 提醒一下、既未对软件也未对 EVM 进行任何更改。

    e2e.ti.com/.../Meter-status-24_2D00_Jun_2D00_19-10_5F00_48_5F00_55.zip

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您使用 E2E。 由于我们已经在离线模式下非常详细地讨论了这个问题、因此让我们继续这样做。 但是、对于您将来可能遇到的任何问题、我强烈建议您利用 E2E 论坛。 这里有许多专家、响应/分辨率非常好。 感谢您的理解!

    此致、

    James