This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:32引脚 VQFN 封装的正确 PCB 布局需要提示

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/784024/msp430g2553-need-tips-for-correct-pcb-layout-of-32-pin-vqfn-package

器件型号:MSP430G2553

我们将32引脚 VQFN 封装用于 MSP430G2553 IC。  我们的当前布局存在一些奇怪的问题。  我们认为 QFN 封装下的磁通残留会产生泄漏电流。  ("底层"图片)

这种布局是否适合您的任何人?    是否有人推荐硬件工程顾问、他可以与我一起查看我们的布局以帮助减少此问题?

底层:

L3层

L2层(接地层)

顶层  

底层图片(移除 MSP IC)

顶层图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    德州仪器 QFN 布局指南 应用报告探讨了在使用 QFN 芯片对电路板进行布局时需要考虑的高级事项。 这是一个开始确定如何改进当前设计的好地方。 器件数据表中还提供了一个示例电路板布局 、该布局提供了特定于 MSP430G2553的附加信息、并提供了指向附加应用报告的链接、该应用报告提供了有关连接的更深入信息 将 QFN 和 SON 器件连接到 PCB ( QFN 和 SON PCB 连接 )。

    希望这有助于您指明正确的方向、从而提高当前布局的性能。

    此致、

    Matt