This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:用于电容式应用的32K 外部晶体

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/783880/msp430fr2522-32k-external-crystal-for-captivate

器件型号:MSP430FR2522

您好、香榭丽舍

我们希望确认此客户用例是否需要32K 晶振输入。

* CapTIvate (自)

*当电容式触控检测和唤醒时,主机 MCU 的 GPIO 中断。

* PWM 输出:蜂鸣器和 LED 光学调节,占空比变化。

基本上、我们不想使用32K 晶体输入。

如果我们的用例需要32k 晶振、请告知我们。

此致、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kz777、

    我是否正确理解了客户不想使用晶体、或者他是否需要额外的 IO 来执行控制任务?

    晶体的使用有助于提高计时精度、而使用 VLO 时、计时/频率会发生变化。
    如果精度不是应用的问题、那么对 PWM 使用 VLO 可能是正常的。
    从电容式触控侧来看、这不应该是问题。

    下面是一些附加信息:
    software-dl.ti.com/.../ch_design_guide.html


    请告诉我这是否有帮助

    此致