This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 固件更新

Guru**** 679710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/782004/firmware-update

假设此固件=>http://www.ti.com/tool/TIDM-BIOSIGNMONITOR'、我们是否可以将数据输出到 Uart0而不是通过 I2C? 可能有很多地方需要更改、我只需要知道其中的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据输出是通过 RF430CL331实现的、该器件是 I2C 接口、不支持 UART。 您是否意味着使用 UART 通信而不是使用带有 I2C 的 NFC 芯片将数据输出到主机? 如果是、您需要:

    1.在 Exec_run()函数中获取传感器数据后,删除 RF430CL331处理部分并添加 UART 输出代码。

    2.像 I2CInterface.h/I2CInterface.c 一样创建 UART 通信接口,并在 main.c 中执行初始化函数,在 Exec_run()中执行 UART_outputSensorData()函数。  

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    冬季、是否有一个数据缓冲阵列将具有所有 SensorData? 否则、我还将如何获得 SensorData。 您是否说在我们确定生成了哪个事件后、如果是获取传感器数据的事件、则通过 UART 发送该事件、正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要、您需要创建一个数据缓冲器、获取所有传感器数据、并在发生事件时通过 UART 发送数据。 但该事件应是采样频率下的周期性计时器中断、具体取决于您的应用要求。