请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
假设此固件=>http://www.ti.com/tool/TIDM-BIOSIGNMONITOR'、我们是否可以将数据输出到 Uart0而不是通过 I2C? 可能有很多地方需要更改、我只需要知道其中的位置
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
假设此固件=>http://www.ti.com/tool/TIDM-BIOSIGNMONITOR'、我们是否可以将数据输出到 Uart0而不是通过 I2C? 可能有很多地方需要更改、我只需要知道其中的位置
您好!
数据输出是通过 RF430CL331实现的、该器件是 I2C 接口、不支持 UART。 您是否意味着使用 UART 通信而不是使用带有 I2C 的 NFC 芯片将数据输出到主机? 如果是、您需要:
1.在 Exec_run()函数中获取传感器数据后,删除 RF430CL331处理部分并添加 UART 输出代码。
2.像 I2CInterface.h/I2CInterface.c 一样创建 UART 通信接口,并在 main.c 中执行初始化函数,在 Exec_run()中执行 UART_outputSensorData()函数。
B.R
冬季