This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2310:用于电量监测计 HDQ 读取的 MSP430

Guru**** 2382970 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/813038/msp430fr2310-msp430-for-hdq-read-of-gas-gauge

器件型号:MSP430FR2310
主题中讨论的其他器件: bq27541

TI 台湾地区已表示 MSP430有 HQD 代码。

 

              但是、当软件团队检查 HDQ 示例代码时、发现定时器需要 SCCI 位。

                             只有 Timer_A 能够支持 SCCI 位。   随附 slaa196及详细信息。

          

                                                 

 

我们选择的“问题”MSP430FR2310只有 Timer_B

              我们的第一块电路板已经发布。

 

那么、请您帮忙吗?

 

1) 1)    是否有 HDQ 代码支持 Timer_B?

 

2) 2)    是否有 MSP430与 MSP430FR2310IRGY 的16引脚 VQFN 封装相匹配?

 

3) 3)    是否有其他想法保留相同的板?

 

4) 4)    如果不是针对同一电路板的解决方案、最好使用 HDQ 接口读取电量监测计的哪个器件?

 

答:     这是我们使用 MSP430的唯一功能。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sarah

    HDQ 有什么含义?

    HDQ 代码是否由 TI 提供? 请告诉我。

    我无法打开您所附的图片、请您重新打磨一下吗?

     您是否有电量监测计规格? 我想查看与它的通信协议。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HDQ 是用于 bq27541等 TI 电量监测计的单引脚串行接口。  bq27541介绍了该协议。

    图片来自 TI SLAA196应用手册的第2页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我想回答您的问题:

    目前 没有使用 Timer_B 实现 HDQ 的软件示例、但应该可以这样做。   

    2. 我找不到任何与计时器 A 匹配的 MSP430  

    3. HDQ 可以在 Timer B 上执行,但需要一些 CPU 带宽和 ISR。  SCCI 位的优点是定时器可以完全处理 HDQ 接口、而不会给 CPU 带来负担。  

    此外、大多数 BQ 器件还具有 I2C 接口和 HDQ。  这是否碰巧已经连接到电路板上?  是否可以改用此接口?   

    4.  我现在没有直接的建议。  如果 I2C 是所选 BQ 器件上的一个选项、这可能更直接。

    希望这对您有所帮助。  我还将直接联系我们进行跟进。  

    谢谢、

    JD