This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:MSP430 I2C 规范

Guru**** 2511465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/783742/msp430fr2522-msp430-i2c-spec

器件型号:MSP430FR2522

您好、香榭丽舍

根据 本页35、所述数据设置时间最小值为250ns、该值为"低速"I2C 通用规范。

高速 I2C 规范是数据设置时间为100ms。  

这是否是数据表错误? 或者 TI 数据表是否仅定义低速规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对数据表的解释正确、即仅为以标准模式速度运行的 I2C 模块提供了规格。 在快速模式下、数据建立时间将有一个较小的窗口、但尚未对其进行表征。 只要相应调整上拉电阻的大小并且 SDA 和 SCL 线路上没有太大的电容、I2C 模块就会相应地处理数据包传输的时序。

    此致、

    Matt