This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P4111:连接到目标时出错:(错误-261 @ 0x0)

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/814349/msp432p4111-error-connecting-to-the-target-error--261-0x0

器件型号:MSP432P4111

您好!

我一直在尝试通过 JTAG (10引脚)连接器使用 Launchpad 作为调试器来调试定制的 MSP432P4111板。 当我在 CCS 中运行调试器时、我一直面临以下消息:"Error connecting to the target:(error -261 @ 0x0) Invalid Response was received from the XDS110。 (仿真包8.1.0.00012)"。 我已查看该页面:  但 未找到此特定错误代码的答案。 有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Otavio、

    1) 1)您是否能够使用 LaunchPad 调试器连接到另一个 LaunchPad /对其进行编程、从而确认问题不在 LaunchPad 侧?

    2) 2)您的 TCK 引脚上是否有下拉电阻器? 这是 ARM 的一个准则、就是在这里有一个 PD、这样它在加电时不会创建一个假 TCK 脉冲。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我错误地点击了"这解决了我的问题"。 我打开了一个新主题、其中包含您的问题 e2e.ti.com/.../814425的答案