This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:Launchpad MSP430FR2355未在 IAR IDE 中加载代码

Guru**** 2973120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/812372/msp430fr2355-launchpad-msp430fr2355-is-not-loading-the-code-in-the-iar-ide

器件型号:MSP430FR2355

我在 IDE IAR (版本7.12)中创建了一个 C 代码、并尝试加载 LaunchPad MSP430FR2355套件的代码、但我无法加载。 有一条消息说我的设备未找到或不受支持。 所有 USB 驱动程序都已安装、最后一个版本的 IAR 已安装、该版本支持 MSP430FR2355。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Damaris

    插入 USB 时、  您是否在 Windows 设备管理器中看到 eZ-FET 工具枚举为 CDC "MSP 调试接口"和 CDC "MSP 应用 UART1"器件? 就像这样

    2.如果未自动检测到驱动程序,则会启动“发现新硬件向导”。 按照说明操作并将向导指向驱动程序文件(检查是否有这些文件)。

    CCS 的默认位置为:C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_CDC。  

    IAR Embedded Workbench 的默认位置为:\Embedded Workbench x.x\430\drivers\ 。

    3.如果您有这些文件、能否更改其他 USB 端口和其他 PC 以检查您的 LaunchPad 是否正常。

    如需更多信息、请参阅本文档:  

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了驱动程序、每个人都已安装、但仍然无法将程序下载到微控制器。 每当我尝试下载时、照片中都会显示错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    eZ-FET 上的 LED (LED101和 LED102)的状态是什么? 有关 IF 的含义、请参阅 MSP 调试器用户指南5.8.3  

    您是否尝试过其他 PC?

    Gary