This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:推荐用于开发目的的最相似的非耐辐射 MCU

Guru**** 2553910 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/782571/msp430fr5969-recommended-most-similar-non-radiation-hardened-mcu-for-development-purposes

器件型号:MSP430FR5969

我们正在研究用于轨道应用的处理器、我想知道、出于开发目的、MSP430FR5969和 MSP430FR5969-SP 之间唯一的区别是耐辐射塑料包装的应用吗? 或者、我想问另一个问题的方法是: MSP430FR5969是您推荐用于在低辐射条件下对器件进行原型设计的处理器吗?

谢谢
Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    否、 MSP430FR5969-SP 具有更多特性:

    耐辐射

    • 扩展工作温度范围(-55°C 至105°C)(1)
    • 单粒子锁定(SEL)在125°C 下的抗扰度可达72MeV.cm2/mg
    • 辐射批次验收测试结果为50krad
    • 48引脚 VQFN 塑料封装
    • 单一受控基线
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • 延长了产品生命周期

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冬季、  

    感谢您的回复。 我知道、耐辐射处理器附带了一整套功能、旨在使其能够在恶劣环境中运行。 您能否在问题的另一部分上评论一下标准 MSP430FR5969 (采用 VQFN 封装)是否适合 用于 MSP430FR5969-SP 的开发用途? 我是否应该在引导加载程序操作或寄存器位置等方面预期这两种模型之间有任何功能差异? 我是否应该希望为 MSP430FR5969编写的代码在 不对 MSP430FR5969-SP 进行修改的情况下执行?  

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    是的、标准 MSP430FR5969 (采用 VQFN-48引脚封装)将是 MSP430FR5969-SP 开发用途的合适代理。 除了电容式触摸 IO 支持外、这两种型号在引导加载程序操作或寄存器位置等方面没有任何软件功能差异。 MSP430FR5969-SP 不支持电容式触控 IO。 因此、为 MSP430FR5969编写的代码与 MSP430FR5969-SP 完全兼容、但电容式触控 IO 除外。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正是我所需要的 谢谢 Winter。