This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:USB 断开连接问题

Guru**** 2535450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/807951/msp430f5659-usb-disconnection-issue

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件: TUSB4020BI

尊敬的 TI 团队:

 我们正在使用  具有 USB CDC 应用的基于 MSP430F5659的控制器。 我们安装了使用 Windows 7进行通信的驱动程序 、其工作正常。

我们的产品详细信息:  

  • 微控制器- MSP430F5659
  • 使用的接口- USB CDC  
  • USB 芯片- TUSB4020BI

硬件设计

数据通过 USB 芯片(TUSB4020BI)传输/接收。 此芯片连接到 MSP430F5659。

我们将传输 数据 USB-CDC。 我们能够使用实用程序/应用程序成功发送和接收数据。  

有时、即使 USB 电缆已正确连接、通信过程中 USB 连接也会断开。 我们使用 USB 监听器工具进行了监控、以捕获数据传输。

在此期间、我们观察到在断开连接时从器件传输/接收的数据为0字节。

请优先回复。

此致

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaimanoj、

    您在此应用程序中遇到 USB 断开连接的时间百分比是多少?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    如果我们进行100次测试,我们将面临40-50次 USB 断开连接问题。 这意味着您可以考虑40-50%。

    请优先考虑这种情况。  

    谢谢、此致

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供系统的方框图? 您能否提供测量的 USB 迹线? 此跟踪是在 TUSB4020BI 的上行端口还是下行端口上?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼诺伊:

       仍需要帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaimanoj、

      仍需要帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。