This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:请参阅/ SEU 报告可用性

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/783316/msp430fr5969-sp-see-seu-report-availability

器件型号:MSP430FR5969-SP

在2018年10月的另一个主题中、有人提到已获取参考 MSP430 SEU 易感性的数据。  有人说,该报告将在大约一个月内提供,但我在网站上看不到该报告的任何位置。  此报告是否可用?  我们想将其与我们自己的一些结果进行比较。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦
    去年年底创建的一份报告草稿分发有限。 我可以将其提供给您参考。
    但是、我们即将发布一份更新的草稿、该草稿将于4月底左右发布。 它将基于一组更大的数据。

    如果你想要旧的草稿,请告诉我。 我可以通过电子邮件将其发送给您。 无需发送您的电子邮件、我就可以从系统中查找它。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想得到一份草案的副本,我们有一些正在工作的东西,在4月底之前知道是有用的。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jordan、我将向您发送一封电子邮件、以便进一步讨论。
    请单击"验证答案"以在论坛上关闭此问题。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也希望看到一份报告草稿。