主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043
您好!
这是前一个问题的后续问题。
我需要生成一个脉冲信号、该脉冲信号的宽度等于 MSP430FR6043的 Channel_0 OUT 引脚输出端生成的脉冲总数。 为了 更好地理解、需要生成的信号如下所示。 下面您可以看到在输出(黄色)和(红色)脉冲信号上生成的4个脉冲、这些脉冲信号需要在 XPBO 引脚上生成、而 XPBO 引脚可在电流评估板中自由使用。
然后、我尝试改变 RExN 引脚以适应脉冲、但这是不可能的。 然后、我决定使用当前程序中未使用的 XPBO 引脚、即 P7.0引脚。 在 Google 的帮助下、我编写了一个小程序、将 P7.0引脚设为高电平、然后再次设为低电平、这里的重点是找到放置该程序的完美循环、以便我获得所需的信号(红色)。
我尝试了几个循环、结果如下所示。
我得到了涵盖脉冲上游和下游的脉冲信号。
我的问题:
在哪里可以找到放置程序的完美环路、在哪里可以生成所需的脉冲信号、如上所示。
谢谢你
BR
Jadhav