This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FG4618:MSP-EXP430FG4618

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG4618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/814103/ccs-msp-exp430fg4618-msp-exp430fg4618

器件型号:MSP-EXP430FG4618
主题中讨论的其他器件:MSP430FG4618

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个问题、我可以在 MSP430FG4618 LCD 上写入类似"Hello "的字符串吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是或否

    段 LCD 由 MSP430FG4618/F2013试验板上的 FG4618驱动。 可使用7"8"的 LCD 来显示字符串。

    这不是点阵 LCD。 最好 使用点阵 LCD 显示字符串

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息