This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:我的处理器作为 USB 主机.. 我该怎么做?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/783075/msp430f5659-my-processor-as-usb-host-how-can-i-do-it

器件型号:MSP430F5659

TI 专家早上好!

我今天要提请你注意一个非常重要的问题。

由于我了解由于硬件限制、带板载 USB 的 MSP430处理器只能用作 USB 器件、因此我想知道在各种外部组件 和扩展中、是否有任何器件与我的处理器链接、 让我能够将其配置为 USB 主机。

如果有任何建议和帮助、我们将不胜感激!

此致、

Maria Angela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、带有内部 USB 硬件模块的 MSP430只能被用作 USB 器件。

    是的、您可以使用另一个具有内部 USB 硬件模块的微控制器、该模块可用于主机/器件、而不是将其与 UART/I2C/SPI 链接到 MSP430器件、但我看不到其中的任何一点、因为所有工作都可以由不带 MSP430的主机/器件微控制器完成。 搜索 Mouser 或您喜欢的任何分销商、查找可能具有 USB 主机/器件的低功耗微控制器。 对于 MSP430F5659的价格、您可以在 ARM-Cortex 世界中找到很多这样的产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maria Angela:

    存在这样的解决方案、但我不知道 TI 提供的任何解决方案。 示例: MAX3421E  

    BR

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件 Mouser 价格为7€(@25)、且(AFAIK)用户必须从零写入 USB 堆栈。

    编辑:好的、有一些开源示例可以将其用作主机、但我仍然更喜欢使用具有主机/器件 USB 的 Cortex-M4 (和开源示例)、而价格只有前者的一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如前所述、

    具有 USB 模块或链接模块的 MSP430微控制器都不能作为主机。 如果您发现 MCU 本身具有 USB 主机功能、但仍需要超低功耗协处理器 MCU 来控制应用的某些方面、那么可选择多种 TI MSP430器件。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家早上好!

    首先、非常感谢您的回复。

    你向我提供了一个全面而清楚的情况。

    此致、

    Maria Angela