This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5234:MSP430器件的 BSDL 支持

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/781282/msp430f5234-bsdl-support-for-msp430-device

器件型号:MSP430F5234

在 JTAG MSP430 wiki 上:

  MSP430 JTAG 接口与 IEEE 1149.1 (JTAG)不100% 兼容。 例如、MSP430器件中没有任何一个具有边界扫描单元。 我们只支持所需的命令 bypass、但不支持其他所需的命令、例如 EXTEST 和 SAMPLE/PRELOAD。

因此  、任何 MSP430器件都没有 BSDL 文件。 此外、您不能将 MSP430与其他器件一起放入 JTAG 链中。

客户想知道是否没有 BSDL 文件、他们如何在工厂验证芯片、我们能否提供客户可以自行验证器件的方法?

此致

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    我需要咨询 JTAG 专家、稍后再与您联系。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户正在等待应答。 有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户需要什么验证?

    对于 TAP 完整性测试、MSP430 JTAG 接口执行 IEEE 标准1149.1规定的测试访问端口状态机(TAP 控制器)。 有关  更多详细信息,请参阅《使用 JTAG 接口对 MSP430Tm进行编程》。

    为了验证器件 ID、MSP430器件具有 器件描述符表、其中存储了器件 ID 和修订信息。

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是点击图片。