This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1611:ADC、FREQ、数字信号处理

Guru**** 2811125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/783380/msp430f1611-adc-freq-digital-signal-processing

你(们)好

在我们的项目中、我们必须仅在正弦波处于范围内时测量和显示其电压考虑通道频率为1.7khz、然后仅在1.65kHz 至1.75khz 范围内的输入信号处于1.7khz 通道时显示电压、否则它应该显示电压 显示超出范围。

最好的方法是什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难说什么是最佳方法。  这是根据您的要求、视具体情况而定。

    ADC 的最低采样频率高于2x1.75kHz。 理想选择2.4 x 1.75kHz 可能更好。

    ADC 的分辨率应参考输入信号的振幅和噪声。 由于 ADC 的采样频率足够大、只需选择12位即可。

    从时域处理信号的方法是找到电压达到 Vpp 的时间。 (可能有错误)

    处理频域信号的方法是使用 FFT。 请访问我们的 DSPlib.e2e.ti.com/.../DSPLib_2D00_UserGuide.html

    伊斯天