This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:有关仪表常数的问题

Guru**** 2553200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/780989/msp430fr6047-question-about-meter-constant

器件型号:MSP430FR6047

在流量图中、面积是仪表常数、我得到的仪表常数约为25.434。

(3.14 * 0.015 * 0.015 * 0.08)/8 = 0.000007065 (m3/s)  

0.000007065 * 3600 * 1000 = 25.434 (L/h)

但 TI 的仪表常数为 12742000 (L/h)、我应该怎么做才能获得正确的结果?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接到 EVM 后、您可以将仪表常数和其他参数更改为您自己的值。 并在运行时更新参数、方法是点击"Request Update"或生成新的头文件以替换 CCS 工程的原始 USS_userConfig.h 文件。

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Winter Yu、感谢您的回复。
    我没有 EWM430-FR6047、我只想知道我的计算错误吗?
    我的结果是大约25.434、但 TI 的默认值是12742000、其他的也很大。 e2e.ti.com/.../741928
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、您的计算是正确的。 TI 的仪表常数被转换为 IQ21类型以进行浮点计算。  有关 IQMath 库的更多信息,请参见 《MSP430RegisteredIQmathLib 用户指南》。

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、如果我能够获得正确的 VFR、这意味着25.434是正确的。 是的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。