This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:与 MSP 432E401Y 进行传感器连接

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116, BOOSTXL-BASSENSORS, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/812445/ccs-msp432e401y-sensor-interfacing-with-msp-432e401y

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:TMP116BOOSTXL-BASSENSORS

工具/软件:Code Composer Studio

我一直在尝试通过相应地修改传感器的示例代码 I2CTMP116.c 来将基于 I2C 的温度传感器 AM2315与 MSP432E401Y 连接。 但是、Board.html 指出 需要 BOOSTXL-BASSENSORS 包来执行 TMP116的示例代码(TMP116是 BOOSTXL-BASSENSORS 包上的传感器)。

我的问题是、 是否可以连接 MSP432E401Y 上 BOOSTXL-BASSENSORS 包上的传感器以外的传感器? 此外、在电路板的哪个 I2C 通道上?

用户指南中说使用左下角是最好的选择、即 I2C2、但 Board.html 中说应使用 I2C0和 I2C7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何 I2C 通道进行开发。  BoosterPack 接头上的 I2C 通道旨在与其他 BoosterPack 配合使用、并相应地编写软件。  您可以修改 Board.h 和 MSP_EXP432E401Y.c/.h 文件中的硬件属性。  请注意、上拉电阻器以及用于芯片选择或其他功能的额外 IO 的使用。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我能否在   任何 I2C 通道上将其他传感器(不在 BOOSTXL-BASSENSORS 包中)与开发板单独连接? 如 AM 2315

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  I2C 驱动器和硬件不依赖于特定的传感器。

    此致、

    Chris