This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:FRAM 不通过程序写入

Guru**** 2917860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/783390/ccs-msp430fr6989-fram-write-not-through-program

器件型号:MSP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想写一个字符串、它是

"我的名字是一些东西"  

直接发送到 fram 位置、而不是通过 fram_write 程序

是否有任何可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要将字节写入地址、您可以参考以下内容:

    SYSCFG0 = FRWPPW;
    *(uint8_t *) addr = data;
    SYSCFG0 = FRWPPW | PFWP | DFWP;

    该过程禁用 FRAM 保护、写入一个字节并启用 FRAM 保护。

    请注意、您要写入的地址可能已包含数据。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 使用位置写入、每次给微控制器上电时、都将这些写入到 fram 位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不应该是这个结果。
    在编写框架后和通电后,您是否可以提供内存浏览器的打印屏幕?

    伊斯天