This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:为什么我没有烧录 MCU? [过压]

Guru**** 2525320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/813529/msp432p401r-why-i-did-not-burn-my-mcu-overvoltage

器件型号:MSP432P401R

大家好、

这是我在 TI 社区提出的第一个问题、我感到很尴尬。 发生的情况如下:

我下载了 RSLK 文件、并开始将德州仪器的示波器与德州显示器软件结合使用。 然后、我决定从万用表中对方波发生器进行测试;由于方波发生器具有5V 高电平状态、我使用了一个带有两个1k Ω 电阻器的分压器、因此我可以获得2.5V 电平。 当我将 P4.4连接线放置在分压器上时、我确实得到了2.5V 的方波、但一段时间后、我意识到分压器的 GND 未连接到电路板上的 GND (实际上它未连接到任何东西...)、 因此、实际上我只有一个与 P4.4中的 ADC 串联的1k Ω 电阻器、然后我断开了探头线。

到目前为止、电路板似乎正常、P4.4上的 ADC 工作正常;但我仍然不知道为什么万用表以5V 的电压生成时、示波器上有2.5V 电压... 任何解释都具有很好的学习价值。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      如果发生过压情况、这将导致 ESD 结构导通并将电流从器件输入端拉出。  我无法准确解释电压为什么是2.5V。  它可能是 ESD 结构阻抗以及发生器的源极能力的函数。  有一个勘误表、即端口31、它可能也会影响您的情况、但当超过绝对最大额定值时、通常的行为可能无法预测。

      我很高兴您的系统工作正常。  每次我向引脚施加过压时、我都会损坏输入结构、不得不更换器件。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是0至5V 还是5V PP: -低于2.5V、高于接地2.5V? 如果是后者、我怀疑 MCU 正在削波负向信号、因此您只能看到方波的正电压。

    而1K 欧姆电阻器可能足以限制流入 ESD 二极管的电流以防止损坏。