This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:MSP430:初始化仿真器时出错:无法设置器件 Vcc

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/811065/msp-exp430g2et-msp430-error-initializing-emulator-could-not-set-device-vcc

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件: CC430F5137

您好!

昨天、我们购买了 MSP-EXP430G2ET 开发板。

eZ-EFT 调试探针修订版2.0、使用 CC6编译器将调试器连接到 CC430F5137控制器。

它将显示错误  MSP430:初始化仿真器时出错:无法设置器件 Vcc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    请安装最新版本的 CCS 并将其更新为最新版本。 然后重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    非常感谢。

    我将我的 CCS 6.0更新为6.1、但无法解决。

    我可以直接从 TI 下载并安装最新版本。

    现在、我必须板上两个都有相同的问题。

    好的、请给我一个解决方案。

    此致

    Sachin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    请直接从 TI 下载并安装最新版本的 CCS。 然后检查已安装 CCS 的更新以了解最新更新。