This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:我们能否使用 MEMS 振荡器而不是晶体振荡器?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/813352/msp430fr2533-can-we-use-mems-oscillator-instead-of-crystal-oscillator

器件型号:MSP430FR2533

大家好、

 

我们是否可以使用 MEMS 振荡器而不是晶体振荡器?

在这种情况下、我应该如何配置电路?

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、

    如果 选择了合适的 XT1BYPASS 模式、那么许多 MSP430器件、例如 MSP430FR2533、支持数字时钟信号到 XIN 输入引脚的输入、该输入引脚符合相应振荡器的技术规格。

    因此,要回答您的问题,如果 MEMS 振荡器能够提供符合器件振荡器规格规格的数字时钟信号,并且器件已正确配置为 XT1BYPASS 模式,那么它应该可以工作。

    以下是与您的确切查询相关的公共论坛主题: https://electronics.stackexchange.com/questions/173933/mems-oscillator-how-to-wire-them-and-can-they-replace-crystals

    此致、

    Matt