This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP-FET430UIF:MSP-FET430UIF 是否支持 Ubuntu 16.04?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47167, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/781355/linux-msp-fet430uif-is-msp-fet430uif-support-ubuntu-16-04

器件型号:MSP430F47167
主题中讨论的其它器件:MSP-FET430UIFCCStudio

工具/软件:Linux

你(们)好

我正在尝试将 MSP-FET430UIF 连接到 Code Composer Studio 的 Ubuntu 16.04。 Ubuntu 16.04中无法识别 FET。 我需要有关将 FET 连接到 Ubuntu 16.04的帮助。

谢谢你

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mahesh、

    此 E2E 主题提供了大量信息和可能的解决方案。 您能不能通读一下、看看您是否能找到问题的解决方案。 e2e.ti.com/.../473851

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430F47167

    工具/软件:TI C/C++编译器

    你(们)好

    我想在 Ubuntu 16.04中使用 MSP430-gcc 工具链。 我在使用 MSP-FETUIF 为 MSP430F47167使用 MSP430-gcc 工具链安装、编译和调试源文件方面需要帮助。

    谢谢你

    Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mahesh、

    因为这个问题与你的另一个问题密切相关。 我将把这些线程组合成一个。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mahesh、

    我相信开发和调试的最简单途径是使用 Code Composer Studio for Linux、CCStudio。 它将支持 MSP GCC 编译器。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,JD
    感谢您的建议。 在 E2E 论坛的帮助下、我成功地使用命令行在 Linux 中编译了代码。

    谢谢你
    Mahesh