This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:在我的评估设置中将 EV2400替换为 MSP430FR2355 LaunchPad™︎开发套件

Guru**** 2781395 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, BQ24770, EV2400, MSP-EXP430FR2355, MSP430F5529, BQSTUDIO, TUSB3410, BOOSTXL-BATPAKMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/812213/msp430fr2355-replace-ev2400-with-msp430fr2355-launchpad-development-kit-in-my-evaluation-setup

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件: BQ24770EV2400MSP-EXP430FR2355MSP430F5529BQSTUDIOBOOSTXL-BATPAKMKII

大家好、Matt 和 MSP 低功耗微控制器论坛、

我正在开发 MSP 主机控制型电池充电器和电量监测计系统。  目前、我已对 bq24770充电器、bq40z50R2监测计和 EV2400主机模块进行了有效设置。  随着我越来越接近器件的选择、我想用 MSP430FR2355替换 MSP430F5529IPN 混合信号处理器(包含在我的 EV2400中)。  因此,对于评估设置,我想用 MSP430FR2355 LaunchPadTm开发套件(MSP‑EXP430FR2355)替代 EV2400。

我是否可以让 MSP-EXP430FR2355实现 EV2400在我当前设置中执行的所有功能?  请参阅随附的图表、并告诉我您对此操作的看法/建议。

谢谢、

Carl Olene2e.ti.com/.../NewBatteryConcept_5F00_EvaluationSetup3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    我假设当您想让 MSP-EXP430FR2355实现 EV2400完成的所有功能时、您意味着您希望让 FR2355实现 EV2400中 F5529的功能? EV2400 PC 接口板中还有其他无法被 Launchpad 取代的组件、例如板载电源多路复用器、电平转换器和 LDO 稳压器。

    由于 MSP430F5529内置支持与计算机的 USB 通信、因此专门为该 PC 接口板挑选了 MSP430F5529。 如果您要将 MSP430F5529替换为 MSP430FR2355、则需要使用另一个芯片作为从 MCU 到 PC 的 USB 桥接器。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、谢谢。  

    我想我真正需要的是此 NVDC 充电器/监测计系统中主机控制器的最小参考设计。  我不一定需要 EV2400提供的所有资源。

    我现在的设置无论如何都不是最佳设置。  我必须在充电器和监测计之间来回弯曲 bqStudio。  我必须从监测计上断开 SMBus、以允许 bqStudio 选择充电器。  我想用一个更基本的监控/控制程序来取代 bqStudio、该程序可以根据需要通过 SMBus 与充电器和监测计进行交互、并且在 PC 上的显示最少。  我想我仍需要 USB 桥接芯片。

    您能否推荐使用 MSP430FR2355的"USB 桥接器"芯片

    谢谢、

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、

    市场上有许多 USB 转串行桥接器。 您必须根据自己的喜好选择一个选项、因为有太多选项可推荐特定选项。 有 UART 转 USB、SPI 转 USB、I2C 转 USB 等可供您根据系统要求和可用串行外设进行选择。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、这是一种"海布中的针"回答。  

    您能否至少举几个可以与 msp430fr2355配合使用的 USB 桥接芯片示例 、以便我可以了解这些示例?  我不熟悉这些 USB 桥接接口、因此我没有偏好。  我需要加速一些事情

    我的主机控制型 NVDC 充电器/监测计子系统在我们的整个系统中处于隔离状态。  我只需要通过 USB 到 PC 的连接来偶尔监控充电器或监测计、读取/写入寄存器以及对子系统代码进行编程/编辑。  在正常使用中、不会连接此 USB 到 PC 链路。  

    我仍在学习子系统的许多详细信息、要求等  我可以在加速后提出更好的问题。

    是否有一个主机控制型 NVDC 充电器/监测计系统的示例参考设计可供我学习?

    请告诉我。

    谢谢、

    Carl Olen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    有关 USB 桥接器的答案:

    * MSP-EXP430FR2355具有 eZ-FET 电路、该电路不仅可用于对器件进行编程、还可用作"反向通道 UART"。 MSP430FR2355可通过 UART 与其进行通信、而 eZ-FET 将充当虚拟 COM 桥接器。 有关更多详细信息、请参见 SLAU647

    *您也可以选择使用 USB 转 UART 桥接 器、例如 TUSB3410。

    请注意、使用这些电桥并不意味着您将能够与当前 GUI 进行通信。  要与 BQStudio 通信、您必须编写兼容的协议、可能需要定义相同的 VID/PID 等

    但是、如果我理解正确、您通常希望与 PC 进行一些更简单的通信。 上述两个电桥都将用作 USB VCP/CDC、这意味着您可以打开终端(如 Teraterm)与它们进行通信、或者您可以创建 GUI 或脚本与它们进行通信(即 PyPython 串行库)。 在 MSP430方面、您将把它用作简单的 UART 通信。

    另外值得一提的是、尽管我对 EV2400的了解不够充分、但我认为它更像一个"哑铃"桥、只需将命令从 GUI 转换为 I2C/SMBus、如果我理解正确、您希望 MSP430在独立模式下实际配置/控制监测计、 并且仅根据需要向 PC 报告、这是正确的吗?

    从这个线程中可以看到、不幸的是、我不知道这些器件的实际 SMBus 示例。

    除了上述线程中提到的示例、 我们还在具有 I2C BQ27441的用于 BOOSTXL-BATPAKMKII 的 MSP430Ware 中提供了一些代码示例。

    我希望这对您有所帮助、但如果您有任何其他意见或问题、请告知我们。

    顺便说一下、很有意思的是、您计划使用 FR2355。 您对智能模拟组合是否有任何特定的计划?

    此致、

    Luis R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Luis。  这让我有相当多的时间可以工作。  我一直在通过 eZ-FET 播放来自 LaunchPad 的反向通道 USB。

    我目前还没有关于智能模拟组合的计划。  Matt 提出了这种微处理器设想、我可能认为 SOC 很有用。

    我主要致力于为采用 MSP430FR2355的主机控制型 NVDC 充电器+智能电池系统、bq24770 SMBus NVDC 充电器和使用3S3P 锂离子电池和 bq40z50R2电量监测计的"智能电池"获取有效的评估设置。  接下来、我将学习有关这些系统的大量知识、并学习如何提出更好的问题。

    例如、一般而言、我想详细了解微处理器在主机控制的 NVDC 充电器/智能电池系统中所扮演的确切角色。  然后、我可以更好地说明我的应用所需的内容。

    再次感谢、

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。

    如果您有其他问题、请随时向我们提供最新信息。

    我们现在将关闭该主题、但如果需要、可以随时重新打开或打开一个新主题。

    此致、

    Luis R