This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:采用 MSP430G2553的 VEML 6075传感器

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/782835/ccs-msp430g2553-veml-6075-sensor-with-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

             目前、我正在尝试使用 TI 微控制器对 VEML6075传感器进行编码。 我面临着 I2C 通信问题。 根据 VEML6075数据表配置、UVA、UVB 寄存器为16位、因此2个字节只能用于读取和写入寄存器。

             现在问题是 TI 微控制器 I2C 在1字节 I2C 通信上工作。  
          
            请帮助我解决此问题。  
             
           与 Code Composer Studio 一样、我只能看到从器件地址寄存器的值、微控制器无法写入传感器数据寄存器、也无法读取。  
           
             请为该微控制器推荐一些 I2C 库?
此致、
已用 SysTick 处理
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Syed、

    I2C 总线上的数据以8位(1字节)数据包的形式传输。 字节数量没有限制;但是每个字节后面都必须有一个确认位。 有关 I2C 标准的这些信息和更多信息、请访问 i2c.info/i2c-bus-specification

    我们的 I2C 外设遵循相同的标准、并且可以接受多个字节的数据、只要每个字节后面都有确认位即可。 我无法评论您尝试使用的传感器、但如果它遵循 I2C 规范、那么进出这些16位寄存器的数据将需要2个写入或读取周期。

    有关如何访问这些从寄存器的信息也应在传感器的数据表中进行解释。 如果未在此处明确说明、您可能需要联系传感器制造商的技术支持以获取有关其器件的更多信息。

    此致、

    Matt