This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:通过 MSP430FR2311/MSP430FR2422将 HQC 实施到 I2C IC 有关 TimerA/B_MODULE 问题

Guru**** 2531750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, MSP430FR2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/812645/msp430fr2422-implement-hqc-to-i2c-ic-with-msp430fr2311-msp430fr2422-about-timera-b_module-question

器件型号:MSP430FR2422
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2311

您好!  

客户希望使用 MSP430实现 HQC 到 I2C 功能。

从430FR2422或430FR2311的数据表中,我们找不到任何 SCCI 信息。 是否有其他应用手册对此进行解释?

如何选择支持 SCCI 的微控制器、只需选择 Timer_A?

您是否有用于 Timer_B 使用的 HDQ 示例代码? (如果我们的客户选择 MSP430FR2311)

MSP430FR2311是否可以实现 HQC 至 I2C 功能?

(MSP430FR2311没有 Timer_A 模块、并且对于 HQC 信号捕获功能、Timer_A 模块中的 SCCI 位是否是必需的?)

谢谢。

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    遗憾的是、我相信我们没有 MSP430参考设计或示例代码的 HDQ。  但是、看一下协议、我认为它应该能够在 MSP430上实现、也许可以使用一个计时器。

    MSP430FR2311和 MSP430FR2422都有2个计时器、它们提供用于捕获信号的 CCI 寄存器和 I2C 接口。  我认为这两种方法都适合您的解决方案。

    MSP430FR2311的软件示例可在以下位置找到: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANl1oYi0.klyjvtEKGoMlA__IOGqZri__LATEST  这里有一个 tb0_capture 示例、展示了您可以构建的基本捕获功能。   

    祝您好运!

    JD

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我想补充一点、我找到了此 HDQ 应用手册。  它似乎没有任何关联的软件、但它确实意味着可以将 UART 接口用于 HDQ。   http://www.ti.com/lit/an/slua408a/slua408a.pdf 

    谢谢、

    JD