This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5244:MSP430F5244与 MSP430F5234

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5244, MSP430F5234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/782768/msp430f5244-msp430f5244-vs-msp430f5234

器件型号:MSP430F5244
主题中讨论的其他器件: MSP430F5234

我们选择 MSP430作为我们的物联网微控制器。

我们现在有两个选项、一个是 MSP430F5244、另一个是 MSP430F5234。

  

我们可以看到、这两个 IC 的主要区别是 ADC 类型。  MSP430F5244的 ADC 类型为 SAR、MSP430F5234类型 为斜率。

(1)这两种类型的 ADC 是否  对 我们测量的信号有需求、例如  信号的最大频率?

(2) 我 看了两个 IC 的数据表、  ADC 的电流消耗似乎几乎是相同的。不过、    对于我的设计、我还应该考虑其他因素?

由于我们必须考虑成本、因此我们倾向于选择 MSP430F5234、但现在我担心 ADC 的差异。

请帮帮我。

谢谢!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个很好的问题! 我可以看到产品选择窗口有多误导、但 MSP430F5234比 MSP430F5244便宜一点的原因是 F5234板上实际上没有专用的 ADC 外设。 ADC 列中的"斜率"是指一种使用板载比较器和 DAC 来仿真 ADC 的方法。

    如果您想了解有关这是什么及其工作原理的更多信息,请参阅 《使用 MSP430TmMCU 的单斜率模数转换技术 》技术手册。

    如果您的设计需要专用 ADC 外设、那么这两种器件之间的最佳选择将是使用 F5244。

    此致、

    Matt