This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:适合的 HFXT 选择

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/781938/msp430fr5994-suitable-hfxt-selection

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP430F149


请帮助我选择合适的晶体(HFXT)。

我想使用尽可能高的频率、根据数据表、这是24MHz。

要求:

      UART 必须能够在2400、4800、9600、19200、38400、 56 kbps

      …条件:-40 ̊ C +60C

如果有应用手册可以指导我选择合适的方向来选择最佳的晶振/谐振器/振荡器解决方案、请告知(除非您可以直接回答)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    晶体选择通常由客户的应用和要求指导。 需要精确时序的应用需要一个具有小 ppm 变化的晶振。 如果应用对时序更加宽松、则可以使用成本更低且 ppm 变化较大的晶体。 同样的概念也适用于温度范围、速度等

    所有这些参数的相关信息可在特定晶体的数据表中找到。

    有一份名为 《MSP430Tm32kHz 晶体振荡 器》的应用报告,它深入介绍了晶体选择、布局技巧和许多其他注意事项中涉及的因素。 除了标题中注明的32kHz 晶体之外、一般理念还适用于高频晶体。

    如需了解具体建议、您可以找到 将我们的器件与高频晶体配合使用的参考设计或 TI 设计、并查看参考设计使用的特定晶体。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    这是非常有用的信息。 我想更正我之前提到的速度要求、如果有人想知道、56kbps 应该是576kbps。

    另外,如果您有适用于 FR5994的系统频率与电源电压关系图(如 MSP430F149 (数据表;第17页) 和 F5342 (数据表;第12页),请告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    系统频率与电源电压间的关系图仅适用于我们基于闪存的器件。 对于 FRAM 器件、可达到的系统频率不是电源电压的函数。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是对的解释。 感谢您的支持