This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430L092:有关将 msp430L092与射频传输器搭配使用的问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430L092, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/782643/msp430l092-question-about-using-msp430l092-with-rf-transmiter

器件型号:MSP430L092
主题中讨论的其他器件: CC1101

我想使用 MCU+RF 模块+电池构建433MHz 射频发送器。 由于 msp430l092可以在0.9V 电压下工作、我想使用它来降低功耗。 但我 没有找到任何可在1V 电压下工作的射频模块。  我可以找到的最低电压是1.5V。 是否有任何射频模块可在1V 电压下工作?  

顺便说一下、我有 一个 MSP-expcc430rf4 作为 AP。

如果我使用的发送器不是来自 ti 的、它能否 与 msp430f6137 (基于 CC1101)通信?   

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我使用 msp430l092、我可以使用开发板上的端口将程序下载到 msp430l092芯片中吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    我不确定我们是否有1.5V 射频解决方案、但 SimpleLink 产品系列中有一组非常出色的低于1GHz 解决方案。 这些是无线 MCU、因此无线电和 MCU 位于单个器件中。 如需了解更多相关信息、请访问 :www.ti.com/.../overview.html

    至于如何刷写 MSP430L092器件、您要问哪款开发板?

    谢谢、
    JD