请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430L092 主题中讨论的其他器件: CC1101
我想使用 MCU+RF 模块+电池构建433MHz 射频发送器。 由于 msp430l092可以在0.9V 电压下工作、我想使用它来降低功耗。 但我 没有找到任何可在1V 电压下工作的射频模块。 我可以找到的最低电压是1.5V。 是否有任何射频模块可在1V 电压下工作?
顺便说一下、我有 一个 MSP-expcc430rf4 作为 AP。
如果我使用的发送器不是来自 ti 的、它能否 与 msp430f6137 (基于 CC1101)通信?
非常感谢