This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F67641A:MSP430F67641A

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/778630/compiler-msp430f67641a-msp430f67641a

器件型号:MSP430F67641A

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生:

如果我在 LPM3模式下调用 RTC 中断中的功能(用于 LCD 显示屏)、将来是否会发生任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satish、

    请遵循用户指南和数据表、您在这里关注的问题是什么?

    此致、
    乔维·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satish、

    此主题将关闭、因为没有详细问题描述。
    如果您仍有疑虑,请发布新邮件,谢谢。

    此致
    Kc