This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP-TouchProGUITool

Guru**** 2521130 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430FR2512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/781917/msp430g2553-msp-touchproguitool

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2512

您好!

在几本手册中、我找到了"MSP-TouchProGUITool "、但我不知道它是否仍然处于活动状态以及在何处/如何找到它。

我们必须在 MSP430G2553上实现触摸感应、尽管我们可以手动调节触摸按钮、但使用 PC GUI 工具会更容易。

它与新的魅力有什么关系?

谢谢、

Mirco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mirco、

    是的、您提到的 GUI 是不再受支持且具有吸引力的传统 GUI。 现在、我们尝试并鼓励每个人都使用电容式触控应用的电容式解决方案。 与传统的引脚 osc 相比、CapTIvate 是一款出色且更稳健的解决方案。

    此设计是否可以使用电容式器件? http://www.ti.com/captivate

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    不幸的是、他们说这不是经济高效的、所以我们将坚持旧的方式。 是否有任何使用 pinosc 的工作代码示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mirco、

    不幸的是、我不知道任何现有的代码示例。

    我们确实拥有一款具有极高性价比的新型小型 MSP430、这对于客户 MSP430FR2512而言可能足够具有成本效益。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它没有足够的 GPIO 用于其他功能、但我将在下一个电容式触控设计中记住它! 谢谢!