This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:基于 MSP430G2 Launchpad 的 MSP430G2553设计原理图

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/812843/msp430g2553-design-schematics-for-msp430g2553-which-based-on-msp430g2-launchpad

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2

嗨、大家好

我一口前购买了 MSP430G2 Launchpad、现在我正在设计 MSP430G2553的原理图。  我从 TI.com 下载"MSP-EXP430G2 LaunchPad 评估套件用户指南"。

我遵循了修订版本1.5的原理图、然后发现了两个问题:

仿真器如何与 MSP-EXP430G2进行通信、例如编程或调试?   ---- 由 J3TM 上的 TXD、RXD 提供   

2.如果我想测量 MSP430G2553的功耗,我需要移除 J3上的所有跳线,然后为 J6上的 VCC 供电,同样为了获得更精确的电流值,我也移除 R34 或将 p1.3设置为输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、在哪里可以找到 MSP430G2553 TSSOP 封装的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xingyu

    1:为了对器件进行编程、使用了只需要 RST 和 TEST 引脚的2线 JTAG。

    2.您只需移除 R34即可。 将所有未使用的引脚配置为输入模式上拉或下拉。

    此致

    Gary