This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430FR5994的 LEA 模块

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/782494/msp430fr5994-msp430fr5994-s-lea-module

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

您好!

如何使用 MSP430FR5994的 LEA 计算正弦信号的 RMS 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LEA  主要  用于信号处理。 要计算 RMS、 最好使用 MPY32外设。

    您需要使用我们的 IQmathlab。 您可以找到计算平方根和乘法的函数。

    3.您不需要关心如何控制硬件。 您只需要使用 API 函数。

    4、以下是用户指南:e2e.ti.com/.../MSP430_2D00_IQmathLib_2D00_UsersGuide.pdf

    5.如果您安装了 MSP430ware,您可以在此链接下找到有用的材料。 : C:\ti\MSP\MSP430Ware_3_80_05_04\iqmathlib

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、伊斯天、
    感谢您的快速回复。 我在 CPU 中进行了 RMS 计算。 但出于某些原因、我想使用 LEA 来实现这一目的。
    请您建议如何操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    恐怕 LEA 主要用于执行矢量运算、无法执行算术运算。
    这意味着、您可以使用 LEA 执行乘法和加法、但如果不使用 CPU、则无法执行平方根。
    伊斯天