This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:多个 MSP-FET。 希望按"Serial Number"选择/使用,而不是简单的 COM 端口号。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430-FLASHER, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/782340/msp-fet-multiple-msp-fets-would-like-to-select-use-by-serial-number-as-opposed-to-simply-com-port-number

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430-FLASHERMSP-GANG

大家好、第430团队、

我的客户报告..

"我正在使用 LabVIEW 程序、该程序根据 COM 端口的位置定位/查找 MSP-FET。 我们连接了四个 MSP-FET、很难确定哪个 MSP-FET。 Windows 可以/将为程序员切换 COM 端口。  我想根据 MSP-FET 序列号找到每个 MSP-FET 的 COM 端口。

我想使用 MSP Flasher 应用程序来查找 MSP-FET 的信息。  问题:我找不到用于标识所连接的每个 MSP-FET 的序列号的命令。 我需要一个针对每个编程器单独的命令、以便能够区分哪个 MSP-FET。"

我们有办法做到这一点吗?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Merril、

    不幸的是、这似乎是不可能的。 在我们的编程/测试过程中、我们似乎没有在器件中编程唯一的 ID 或串行。 在 MSP430-Flasher 用户指南的第2节中、有一条注释说明了当使用多个 eZ430来使用 HID 和 COM 端口时、这听起来像是客户已经在做的。 问题是所有 MSP-FET 的 HID 是相同的、COM 端口可能会发生变化。

    我能想到的另一种选择是、他们使用 MSP-GANG 和 DLL、就像我们在另一个主题中讨论过的那样。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不记得在使用 MSP 调试堆栈源时、我没有 MSP-FET、但是如果所有 器件的产品序列号相同、任何人都可以检查 CDC 器件描述符。 如果它是唯一的、则 CDC 描述符可以选择任何器件而不会出现任何问题。