This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:是否可以帮助我处理由随机断电引起的 MSP430G2553的闪存峰值问题?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/782537/ccs-msp430g2553-may-you-help-me-how-to-deal-with-flash-freaking-out-problem-of-msp430g2553-caused-by-randomless-power-down

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

我们使用 MSP430G2553作为 我们的物联网产品 的微控制器、通过 UART 端口连接到连接到云的无线收发器。

由于 我们由交流电源提供的不稳定电源转换为   向系统提供的直流电压、 因此我们还 共同使用 电池提供的直流电源、因此我们现在面临 大量的头缓存问题。

为了节省成本、我们不使用外部 EEPROM、但是、我们有时必须解锁闪存以 更新 数据。 这会导致问题。 作为不稳定的电源、我们有时会丢失数据、 更糟糕的是系统处于停滞状态。

另一点是 、我们需要进行现场固件更新。  

bizzar 就是当我们使用电池作为电源时、我们不会遇到闪存的问题。   这可以通过手动插拔或插入电池组来证明。  

  我们在技术参考手册中看到  MSP430G2553没有 SVS 功能。 我们不确定 SVS 功能是否能够有效地防止闪存问题的产生。

我们现在选择另一 个具有 完整电源管理功能的 MSP430F5224IRGZR。

您可以为 我们在物联网产品中应用 MSP430提供建议吗?

(1) 我们是否应该使用另一个 EEPROM 来保存我们的新数据?

(2) 我们是否应该使用外部闪存来实现我们的 BSL?

(3)您对我们的产品中可以使用的另一个 MSP430有更好的想法吗?

(4)您对如何 更新交流电源有什么好主意吗?

谢谢!