This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P411Y:MSP432P411Y 使用相同的代码消耗的功率比 MSP432P4111高

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/808339/msp432p411y-msp432p411y-burn-more-power-than-msp432p4111-with-the-same-code

器件型号:MSP432P411Y

您好、专家、

之前、我的客户在其新项目中使用 MSP432P4111并通过测试。 但是、价格太高、所以他们考虑改用 MSP432P411Y。 然后、它们将相同的代码加载到 MSP432P411Y 中、但电流比 MSP432P4111高50-100uA。 对于 MSP432P4111、流耗低于50uA。 功耗是其设计中最重要的因素。 因此、他们想知道 为什么 MSP432P411Y 的功耗比 MSP432P4111高。 请在这方面提供帮助,谢谢。

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    我的同事对这一主题有更多的了解、现在是度假。 这是否可以等到下周中旬?

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    感谢你的答复。 这种情况非常紧急、是否有其他人可以提供帮助?  

    此致、

    杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    MSP432P4111和 MSP432P411Y 的唯一区别是闪存大小。

    [引用 user="Yangbo"]然后他们将相同的代码加载到 MSP432P411Y、...[/quot]

    这是不是意味着什么

    • 为 MSP432P411Y (或)重建相同的源代码
    •  为 MSP432P4111构建的二进制文件正在 MSP432P411Y 上使用

    我想知道二进制文件是否正在访问 MSP432P411Y 闪存之外的闪存位置、这是因为发生了故障/复位、因此功率数更高。

    您能否让客户 使用正确的链接器脚本和项目设置为 MSP432P411Y 重建应用、并查看他们是否仍然注意到更高的电流问题?

    他们在多少个电路板上发现了此问题?

    使用 MSP432P4111和 MSP432P411Y 器件时、电路板组装方式是否相同?

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    此帖子是否有任何更新?

    我将关闭该线程。 您当然可以通过回复帖子来重新打开它。  

    谢谢、

    SAI