This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:帮助我进行选择

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ADS1292R, MSP430FR5989, ADS1292, TIDM-BIOSIGNMONITOR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/811646/ccs-msp430f5529-help-me-to-choose

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: ADS1292RMSP430FR5989ADS1292

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI 团队、  

我正在我的项目中使用 MSP430F5529 MCU。  
我的问题是:更好的 MSP430 MCU 可以同时提供更低 的电流消耗和良好的性能。  
谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amine、

    我可以提供一些建议、但我需要有关 F5529所需功能的更多详细信息。  最重要的是、是否需要 USB PHY?  存储器、外设等?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Eddie、

    我目前正在从事一个需要 MCU 从传感器快速读取数据的项目。 我还不知道我的问题是否来自 MSP430F5529。  

    我现在的情况:我有一个 MSP430F5529与 ADS1292r (SPI)通信,也有3个其他传感器的通信(I2C),以及与 BLE 模块的通信(UART)

    我的问题是:当所有数据传感器协同工作时,我无法读取正确的数据。

    请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾米、

    您可以查看数据表的 ADS1292R SPI 接口部分、以确保不会违反任何导致数据错误的时序。   您需要确保 在数据准备就绪之前不会读取数据。  图37和表11显示了典型的稳定时间。   您可以使用逻辑分析仪来确保满足这些时序。  

    还有一个将 ADS1292与 MSP430FR5989结合使用的 TI 参考设计可能提供一些见解。  

    www.ti.com/.../TIDM-BIOSIGNMONITOR