This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET430UIF:MSP430FR5728

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/811732/ccs-msp-fet430uif-msp430fr5728

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5728

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对建议连接 MSP430FR5728的/RST/NMI 输入有疑问。 参考 SLAU272C 的第40页、有一个47k 的上拉电阻器连接到 Vcc、一个10nF 到2.2nF 的下拉电容器。 我们在设计中使用47k 至 Vcc 和2.2nF 接地组合。 在某些电路板上、两线制 JTAG 通信会运行、而其他电路板则不会运行。 《MSP430硬件用户指南》(SLAU278AE)建议在某些 EVM 参考电容为1.1nF 的条件下使用。  如果 JTAG 未被连接、这个电容器决定 MSP 的复位时序。  电容器从1.1nF 到10nF 范围内的变化会使时间常数因子为10。

该电容器的建议值是多少?

提前感谢您的快速回答。

Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、

     正如《MSP430硬件用户指南》所述、使用当前 TI 工具时、下拉电容的上限为2.2nF。 很难为该信号提供具体的推荐电容值、因为所需的适当电容值将是 PCB 上布线电容的函数以及所使用的 SBW 通信所需的上升和下降时间。

    正如 Dennis 在 链接的 E2E 博文中所述、2.2nF 电容器可能太大、不适合您的电路板、这会导致某些电路板出现编程问题。 我建议使用1.1nF 电容器替换2.2nF 电容器、以查看这是否可以解决问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    感谢您的快速响应。 我们将替换电容器、看看调试是否运行。

    然而、当不使用 JTAG 时、电容器对 MSP 复位时序的影响仍然存在。 是否存在与降低电容值和 MSP 复位时序相关的任何已知问题。

    此致。

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、

     我不知道有什么已知问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    感谢您的回答。

    我已经和同事讨论了电容器问题。 在本讨论中、提出了以下问题:

    是否必须使用该电容器? 如果没有电容器连接到与 MSP 上电复位相关的 RESET 引脚、会发生什么情况。 该电容器对 MSP 的上电复位是否有任何影响? JTAG 通信在没有这个电容器的情况下运行。

    这些问题的背景是 《MSP430FR57xxFamilyUser Guide》(文献编号:SLAU272D)中的以下矛盾之处:

    请参阅 第40页的"1.7重置引脚配置":

    ...如果未使用 RST/NMI 引脚、则需要选择并启用内部上拉电阻、或将外部电阻器连接到 RST/NMI 引脚、如表1-4所示。

    请参阅第40页的表1-4 "未使用引脚的连接":

    RST/NMI    47k Ω 上拉电阻或 kΩ 上拉电阻、通过10nF (2.2nF (2))下拉电阻进行选择

    此致、

     Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、

    请参阅此 E2E 博文 、Mike 和其他人在其中详细解释了下拉电容器和上拉电阻器的用途以及需要时的时间。

    此致、

    Matt