This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:TSS721A

Guru**** 2813435 points

Other Parts Discussed in Thread: TSS721A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/782152/tss721a-tss721a

器件型号:TSS721A

您好!  

关于 TSS721A 的使用、数据表第4页描述如下:

"由于 TSS721A 仅配置为半双工、因此来自 RX 或 RXI 的电流调制会同时作为输出 TX 和 TXI 上的回波重复进行。 如果从器件以及主器件尝试通过线路发送信息、则添加的信号会出现在输出 TX 和 TXI 上、这表示数据与从器件发生冲突"

那么、我想确认如何防止数据冲突? 换句话说、我不希望 RXI 的信号出现在输出 TX 上、该怎么做?   

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailyn、

    半双工意味着接收和发送不能同时工作。 回波特性用于防止这种碰撞。 无法禁用此功能。

    B.R
    冬季