This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:RST/NMI/SBWTDIO 上拉值

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/782058/msp430fr2311-rst-nmi-sbwtdio-pull-up-value

器件型号:MSP430FR2311

我能否在 RST/NMI/SBWTDIO 上使用更强的上拉电阻器。  我知道我不能使用1nF 的较大电容、因为它会使引脚无法用于编程、但在重置微控制器时会出现一些噪声问题。  我看不到使它达到4.7K 的任何缺点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请遵循器件规格。 47K 为必填项。

    B.R

    冬季