This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:LTA 更低

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/812064/msp430fr2633-lower-lta

器件型号:MSP430FR2633

你(们)好

我的客户使用 MSP430FR2633和电容式触控传感器(CapTIvate)的定制板。
它们受到接近传感器错误检测问题的困扰。
通过查看设计中心的"ChannelOscopePlot"、他们发现了以下内容。

通常、Count 和 LTA (通道数据)的值几乎相同。
当异常时、Count 的值低于 LTA、检测继续。

问题1:
您能告诉我为什么 Count 和 LTA 没有相同的值吗?

问题2:
我们正在考虑使用 SensorTimeoutThreshold 进行重校准、以降低 LTA。
它的使用是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、我

    Q1: 通常情况下、Count 和 LTA (通道数据)的值几乎相同。 count 是测量结果、刷新率为每秒33次。 LTA 是长期平均值。

    Q2;是的、正确。

    但最好找出导致异常检测的原因。

    您是否会提供传感器配置、例如转换计数和转换增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢你的答复。
    首先、使用 SensorTimeout。

    我认为有必要查明原因。
    我从客户那里获得了一个配置文件、因此我上传了它。
    e2e.ti.com/.../captivate_5F00_config.zip

    接近传感器出现问题。
    有两种模式可使 Count 值变得异常。

    ・移开和移开(重复)
    ・离开接近传感器20至30分钟

    问题:
    您能告诉我解决此问题的有效参数吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    配置文件显示客户将接近转换计数设置为2000、接近阈值26、这使得接近传感器非常敏感。

    我们不建议将转换计数设置得太高、超过1000。

    客户可以尝试的几件事:

    将转换计数设置为1000。

    将超时阈值设置为100,这意味着如果最近33ms*100=3.3秒触发接近传感器,则将重新校准接近传感器。